This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC 的电源输出使能问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, TIDA-00478, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870455/tps65218d0-power-output-enable-issue-of-pmic

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS6521815BOOSTXL-TPS65218TIDA-00478IPG-UI

我们将仅为 XC7010 Xilinx IC 使用此 PMIC 的四个直流/直流降压转换器(DCDC1至 DCDC4)。 通过使用 TI 为初始原型提供的 UI、BOOSTXL-YPS65218工具将完成电压电平和定序。

编程后,我们将此 PMIC 放在电路板上,在本例中,我有以下问题:

我们 应该对 PB 或 AC_DET 引脚使用按钮开关。 或者只需上拉即可为 PB/AC_DET 和 Power_EN 引脚启用 PMIC。 我们不想在设计中使用按钮?

2.VIO=5V 是对还是不对...?

请查看随附的原理图。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    该设备的专家目前不在办公室、将于8日返回。 请接受他的答复延迟。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...

    我会等待...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    如果您想在生产过程中对板载 PMIC 进行编程、则可以使用 TPS6521815版本的器件。 TPS6521815与 TPS65218D0器件相同、但具有不同的 EEPROM 编程。 默认情况下、TPS6521815不会执行加电序列。 您需要连接 I2C (SCL、SDA、GND)、以便在向系统施加5V 电压后对 IC 进行编程。 成功编程后、您可以对电路板进行下电上电、并使用新的电压和定序对其上电。

    [引用 user="Satish Somani]1.  是否应该对 PB 或 AC_DET 引脚使用按钮开关。 或者只需上拉即可为 PB/AC_DET 和 Power_EN 引脚启用 PMIC。 我们不想在设计中使用按钮?

    AC_DET 直接接地、并通过上拉电阻器将 PWR_EN 连接到5V。 必须通过一个上拉电阻器将 PB 连接至5V。 当 AC_DET = GND 时、不需要按钮。  

    [引用 user="Satish Somani"] 2.VIO=5V 是否正确...?[/引用]

    每个信号的 VIO 可能不同、但不应为5V。 通常、VIO 为1.8V 或3.3V、因为它连接到 SoC 上的 I/O 引脚、由多个 VIOx 电源轨之一供电。 例如、PGOOD 是 PMIC 的输出、通常用于驱动 SoC 上的 nPOR 输入。 您需要查看哪个电源为 nPOR 信号供电、然后将 PGOOD 的 VIO 与该电源轨匹配。

    在 BOOSTXL-TPS65218上对器件进行编程时、可以通过设置开关 S2=HI (PWR_EN)和 S3=GND (AC_DET)来查看 AC_DET=GND、PWR_EN=5V 的影响。  

    为了与 TIDA-00478设计中概述的 Zynq-7010编程相匹配、您可以在 IPG-UI 中打开附加的.json 文件以对 IC 进行重新编程。

    e2e.ti.com/.../218_5F00_map_2D00_01_5F00_XiZynq7010_5F00_v2_5F005F00_DISABLED.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的建议。

    我们计划进行原型设计、我们将使用 BOOSTXL-TPS65218对 PMIC 进行编程、然后在电路板上安装 PMIC。 在生产时,我们将仅通过分销商对 PMIC 进行编程(如 Arrow ...) 不是板载编程,我们想要....

    如果我们继续 使用 TPS65218D0、或者使用 TPS6521815、 或者、如果可能、请建议使用任何能够接受 VIN=12V 电压的 PMIC

    2.原理图中是否有任何注释??

    3.DC34_SEL 为上电默认状态输出电平。 但在我们的情况下,我们已经在外部编程 PMIC,然后我们计划将其放入电路板中,然后将其连接到该引脚的 NC (无连接)。

    …将保持常闭(未连接)到 SDA、SCL、L5、FB5、L6、FB6、IN_LS2、LS2、LS1、IN_LS1、IN_LS3、LS3、GPIO1、GPIO2、GPIO3、INT、WAKEUP、PFO、PFI、IN_BU、IN_CC、PGOD...引脚...或 LD_O...引脚 O...。。。。

    谢谢、此致

    Satish Somani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Satish Somani]1. 然后、如果我们继续 使用 TPS65218D0 、或者我们将使用 TPS6521815。 或者、如果可能、请建议使用任何可以接受 VIN=12V[/报价]的 PMIC 大多数用于 SoC 的 PMIC 无法接受12V 输入、除非它们用于汽车、甚至某些汽车 PMIC 也需要12V-->5V 预稳压器。 如果您有兴趣、我们建议使用预稳压器。  

    如果您使用箭头对 TPS65218xx 器件进行编程、则使用哪个器件型号无关紧要:箭头设置为对 TPS65218D0RSLR 和 TPS6521815RSLR 进行编程。

    [引用 user="Satish Somani]2. 原理图中的任何注释?明天我将更详细地查看原理图。 请以 PDF 形式附上

    [引用 user="Satish Somani]3.DC34_SEL 为加电默认状态输出电平。 但在本例中,我们已经对外部 PMIC 进行了编程,然后我们计划将电路板置于 NC (无连接)位置,连接到此引脚。[/QUERPIES]请将 DC34_SEL 连接到 GND (直接连接或通过0欧姆电阻)。

    [引用 user="Satish Somani]4. 我们将保持常闭(未连接)到 SDA、SCL、L5、FB5、L6、FB6、IN_LS2、LS1、IN_LS1、IN_LS3、LS3、GPIO1、GPIO2、GPIO3、INT、WAKEUP、PFO、PFI、IN_BU、IN_CC、PGOPD_LDO…………或 IN_CC……………………或 IN...引脚偏置…………………………………………………………………………………………… [/引述]在我进行完整的原理图审阅时、我将建议这些引脚的端接。