This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:当 BQ25619的 I2C 初始化时、如果 MCU 发生故障、此时向 IC BQ25619充电以调用寄存器参数、是 MCU 配置(看门狗计时器已关闭)后的参数还是充电 IC 默认参数?

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889244/bq25619-when-the-i2c-of-bq25619-is-initialized-if-the-mcu-fails-at-this-time-charge-ic-bq25619-to-call-the-register-parameters-is-the-parameter-after-mcu-configuration-watchdog-timer-has-been-turned-off-or-charging-ic-default

器件型号:BQ25619

当 BQ25619的 I2C 被初始化时、
如果 MCU 发生故障、此时为 IC BQ25619充电以调用寄存器参数、是 MCU 配置(看门狗计时器已关闭)后的参数还是充电 IC 默认参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要看门狗定时器被禁用、并且充电器不会发生 POR 事件、那么寄存器配置就应该保持不变。

    此致、

    Joel H