This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758 12V 输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871275/tps23758-tps23758-12v-output

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您好!
请建议如何在输出电压为12V 的 TPS23758RJJ 芯片上进行项目? 我没有找到这类计划的例子。

此致、Serg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    因此、TPS23758设计用于同步反激式、我们发现拓扑针对5V 进行了优化。  

    如果您需要12V 电压、我建议使用 TPS23755。 它使用二极管整流反激式拓扑、我们发现它在12V 时进行了优化。  

    此 EVM 为12V: http://www.ti.com/tool/TPS23755EVM-894

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael!

    非常感谢!

    串行