This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842XMK-ADJEV:具有较低输入电压的类似 IC

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888356/lm2842xmk-adjev-similar-ic-with-lower-input-voltage

器件型号:LM2842XMK-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LMR36006LMR36506

您好!

LM2842xmk 的输入电压是否较低? 我们需要3.3至4V 的输入最小值。 我正在寻找比2*2mm TPS6217更大的器件。  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    最大输入电压是多少?

    需要记住的一点是 LMR36506MSC

    http://www.ti.com/product/LMR36506-Q1

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    交流/直流电源的最大输入电压为12.5V。

    基于此、您建议什么?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR36006或 LMR36506。

    此外、可以在 TI.com 上使用参数搜索来查找其他选项。

    祝你一切顺利。