This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:SHA-1认证请求破坏了电池容量计算

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871231/bq78z100-calculation-of-battery-capacity-is-corrupted-by-sha-1-authentication-requests

器件型号:BQ78Z100

尊敬的所有人:

我 在电池组中使用 bq78z100电量监测计 IC。  根据我的调查、bq78z100电量监测计 IC 中存在 FCC (满电量)计算故障、此问题是由操作期间的 SHA-1认证请求引起的。 发生故障时、电池的容量非常低(从3000mAh 到300mAh 或0mAh)。 之后、电池无法充电或快速耗尽。

实际上、IC 会根据以下条件(从您的数据表中)自然地更新 FCC:

•发生 Qmax 更新

•发生 RA 更新

•充电和放电开始时(RSOC =%0和%100、FC =正在充电/已满)

•放电结束时

•每5小时放松模式

•如果温度变化超过5°C

但是、当出现上述任何条件时、如果您使用频繁的 SHA-1认证、则会破坏 FCC 计算。 顺便说一下、RSOC 也会损坏。

用户通常希望在操作期间使用 SHA-1身份验证来保护其设备、并且可能希望始终激活身份验证功能。 因此、您应该考虑此用例并在您的产品中提供解决方案。 身份验证应并行执行、而不会影响任何其他结果。

请您考虑此问题并提供解决方案吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息和建议。 让我们自己进行一些测试、看看我们是否可以看到同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我会将其反馈给我们的系统团队、并将其推荐给未来的产品。