This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:除非连接适配器电源、否则 VSYSMIN 在 VBAT<VSYSMIN 时不启动 VSYSMIN 调节。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871435/bq24193-vsysmin-regulation-not-starting-when-vbat-vsysmin-unless-adapter-power-is-connected

器件型号:BQ24193

大家好、使用 bq24193时、我遇到了 Vbat 时 IC 无法进行调节的问题

以下是外部电源断开 并探测 Vsys=Vbat=3.52V 时的寄存器转储:

REG0:00110111
REG1:00011111
REG2:01100000
REG3:00010000
REG4:10000010
REG5:10001010
REG6:00000011
REG7:01001011
REG8:00000000
REG9:00000000
Rega:00101111

以下是连接外部电源并探测 Vsys=3.89V 时的寄存器转储:

REG0:00110111
REG1:00011111
REG2:01100000
REG3:00010000
REG4:10000010
REG5:10001010
REG6:00000011
REG7:01001011
REG8:10100101
REG9:00000010
Rega:00101111

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Merlyn、

    降压转换器需要适配器电源才能运行并提供 V (SYS)=SYSMIN。  充电器按设计工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错过了该 tidbit、认为 IC 会通过电池进行调节。 如果这是一个选择就更好了... 哦、嗯。