This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889235/bq24171-charge-current

器件型号:BQ24171

我对贵公司的充电/放电 IC (TI_BQ24171)有疑问。

以下公式用于计算充电电流。

Ichareg =(Viset)÷(20×RSR)

上面使用的系数“20”是什么意思?

另外,您能否告诉我系数“20”的最大值和最小值?
有多少误差?

请告诉我有多少充电电流错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20V/V 是差分放大器的增益、用于测量 SRN 和 SRP 引脚上感应电阻器两端的电压。  我们不会单独指定该增益系数的精度、也不会指定 ISET 电阻分压器的 KISET = 5A/V。  我们指定 相对于感测电阻两端电压的总精度。  以下是 数据表第7页的摘录:

     此致、

    Jeff