This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VIN 输入端添加了一个电感器。 我不知道它的作用是什么

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871420/tps53355-an-inductor-is-added-to-the-input-of-vin-i-don-t-know-what-it-does

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS53319

你(们)好

我们目前正在使用大量 TPS53319 / 53355系列产品。

我看到一些参考设计。 一个电感器被添加到 VIN 的输入端。 我不知道它的作用是什么。

手册中建议的简化电路在设计时未使用电感器。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    您可能在输入端有一个电感器。  它应位于输入去耦电容器之前。  目的是滤除开关稳压器从输入电源总线产生的纹波。  如果在输入端使用电感器、请确保在电感器和输入陶瓷去耦电容器之间放置一个具有一些 ESR 的电解电容器。  这将有助于抑制电路。