This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020 UVLO 问题

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63070, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887320/tps63020-tps63020-uvlo-issue

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63070BQ25606

尊敬的团队:

客户遇到 TPS63020问题。

系统设计:5V/2A->BQ25606-->3.5~4.2V/2A->TPS63020->4V/2A。

1、当 EN 使能时、TPS63020的输入电压将低于1.8V 并使 TPS63020 UVLO。

2.调整电容器、两个47uF 输入电容器和两个22uF 输出电容器 TPS63020可以正常工作、但很小的可能性会出现异常。

如果在 TPS63020之前添加稳定电源、则正常工作。

客户以前使用 BQ25606+TPS63070、但没有出现类似问题。 客户比较 TPS63020和 TPS63070、发现 TPS63020的瞬态响应快于 TPS63070、因此将 TPS63020的 PS 引脚电容器从0.1uF 增加到10uF、系统可能会正常启动、但输入电压和输出电压异常。 第一张图片是0.1uF PS 电容器、第二张图片是10uF PS 电容器。 蓝色表示输入电压、黄色表示输出。

请就此问题提出一些建议吗? 谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    这可能是由 TPS63020的启动浪涌电流引起的。 浪涌电流可能超过2A、这可能导致输入电压下降、如果 BQ 器件无法提供电流或 BQ 器件与 TPS63020之间的阻抗过大、则会触发 UVLO。

    1. TPS63020连接到 BQ25606的哪个引脚? PMID、SYS 或 BAT? 这两个器件之间的线路是否短?
    2. 在 BQ25606和 TPS63020之间添加更多电容会有所帮助。
    3. 您可以通过实现软启动来减小浪涌电流、如下所述:
      http://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf
    4. 向 VINA 引脚添加电容并不起作用、请将其保持在100nF。
    5. 如果您可以发布原理图和 PCB 布局、这将有所帮助。 如果这很敏感、请将文件发送至 bcs_request_fs@list.ti.com。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    是否有任何更新?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    谢谢。 更新了原理图。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    原理图看起来不错。 此电压下降可能是由 TPS63020浪涌电流引起的。 请回答:

    1.    TPS63020 连接到 BQ25606的哪个引脚? PMID、SYS 或 BAT? 这两个器件之间的线路是否短?
    2. 您能否尝试实现此处所述的软启动:
      http://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf
    3. 如果您可以布置 PCB 布局、这会有所帮助。 如果这很敏感、请将文件发送至 bcs_request_fs@list.ti.com。

    此致、
    密耳