This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:TLV627432YFPR 和 tps62743之间是否存在任何差异?

Guru**** 2640745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889339/tlv627432-is-there-any-difference-between-tlv627432yfpr-and-tps62743

器件型号:TLV627432
主题中讨论的其他器件:TPS62743

尊敬的工程师

TLV627432YFPR 和 tps62743之间是否存在任何差异?

从数据表中可以看出、几乎没有差异。 引脚2、输出电流为400mA、电压电平相同、静态电流相同。 360nA
我想确保是否还有其他细微差别。

谢谢  

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    感谢您的联系。 我从数据表中看到、TPS62743支持高达300mA 的电流、而 TPS627431支持高达400mA 的电流。 此外、TPS62743能够在低至2V 的输入电压下工作、并且与 TLV627432相比、其效率通常明显更高。  

    这是我从数据表中可以观察到的情况。 如果您需要一些具体细节、请随时联系我们。

    谢谢、此致、
    Zain Riaz