This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流调光器保护

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA378, OPA334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870480/protection-for-ac-dimmer

主题中讨论的其他器件:OPA333OPA378OPA334

您好!

我们正在开发具有前沿和后沿的交流调光器、我们希望添加一个智能保护模块(来自短路、OTP 等)

我们查看 了 http://www.ti.com/lit/an/snoa968a/snoa968a.pdf 、但提到的运算放大器速度太慢(保护被触发至延迟并通过 FET 烧写)。

我们还尝试了具有类似结果的 INAx81。 你有什么建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 所需的带宽是多少? 如您所知、我们希望低功耗放大器不会超过会导致灯泡点亮的阈值。 下面是一些带宽比 OPA333更宽的低功耗放大器:

    • OPA378:0.9MHz、0.125mA
    • OPA334:2MHz、具有关断功能的0.285mA

    Tamara Alani