This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:只能收集总压力、也就是说、不能收集单个压力。只有 B+ B-电压访问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889341/bq76920-can-only-collect-the-total-pressure-that-is-no-single-pressure-can-be-collected-only-b-b--voltage-access

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好朋友:

        只能收集总压力、即不能收集单个压力。只有 B+ B-电压访问;

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    如果您从 BQ76920 BAT 寄存器而不是电池寄存器中读取值、请检查使用的 I2C 地址。  BQ76920具有 BQ76940系列产品成员的所有寄存器、但电池6-15的电池电压将为0。 相同的 I2C 用于电池电压和 BAT 电压的传输。  BAT 电压是来自 ADC 的单节电池电压的总和(使用 BQ76940系列产品成员时、除以4以适应数据范围)。  您还可以检查 ADC_EN 是否已设置、但如果您获得 BAT 电压、则必须设置 ADC_EN。  

    您是否可能有损坏的器件?  这不是已知的行为、检查另一个设备是否是正常的技术参数。

    如果您需要进一步的帮助、请包括所有寄存器的读数。