This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:NTC 热故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889083/bq25895-ntc-warm-fault

器件型号:BQ25895

我正在尝试为锂离子电池组制作自己的充电器、但在应用 USB 5V 电源时、电池管理 Studio 中 NTC 故障显示为热状态时遇到问题。  我打算将电池电量监测计与 bq25895M 搭配使用、因此我只有2个10K 电阻器、从而在 REGN - TS - GND 之间创建一个分压器。  我在 TS 输入端测量2.5V 电压、在 REGN 端测量5V 电压、但芯片似乎认为 NTC 很热、我怀疑这是它不充电的原因。  该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    ADC 测量的 TS 百分比为21%、因此芯片认为 TS 不是 REGN 的50%。  当您测量 TS 电压时、是否在 IC 上进行测量?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    实际上、由于封装太小、我在电阻器上测量了。  我希望寄存器数据中有一些明显的东西、我只是不知道如何读取。  我触摸了这个手工制作的电路板上的焊点、现在它正在工作!  很抱歉、我不知道如何读取屏幕。  我发现有些事情不直观。