This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:关于 TLV75901PDRVR 的恒定设置

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889288/tlv759p-about-the-constant-setting-of-tlv75901pdrvr

器件型号:TLV759P

您好!

将输出电压设置为4.9V 或4.3V 时、建议 R1、R2和 CFF 使用哪些常数?
查看数据表、PSRR 似乎随着 CFF 的提高而提高、因此我想使用 CFF。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    4.9V 的 R1/R2常见值可能为100K/12.6K、4.3V 的常见值可能为100K/14.7K。 这些都很容易满足建议、以确保<VOUT/(IFB*100).

    对于 CFF、数据表中有以下图表:

    使 CFF 大于100nF 并不会真正进一步改善 PSRR。  

    我希望这能回答你的问题。