This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:如何查找电池充电电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888165/bq25150-how-to-find-battery-charging-current

器件型号:BQ25150

您好!

我想检测 BQ25150的充电电流。

我的电池配置如下:

1) 1)蓄电池电压设置= 3.7V

2)预充电电流 :42.5 mA

   快速:350mA

我使用了寄存器0x46和0x47。 来检测这一点。

ADCDC_ICHG = 13301。

根据模板=>(13301 /(0.8*65536))*100 = 25.37%

但我的充电电流为350mA。

有没有其他方法/公式可以找到什么是充电电流??

/ Akshay P

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    报告的百分比转换为充电电流。

    充电电流是 ICHG 设置的百分比。 因此、在您的情况下、充电电流将为0.2537*350mA = 88.795mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。

    根据此计算、充电电流为88.795mA

    但我设置了350mA。

    这是对还是错?

    /Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着另一个环路正在降低充电电流。 您是否对 PMID 有负载? 您的输入电流设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem,

    感谢您的支持。

    1) 1)输入电流设置= 100mA。

    2) 2)当我在几分钟后读取充电电流时、它给出了我设置的精确350mA。

       是的、但为什么最初提供88mA 电流。??

    3) 3)  禁用其他充电电流降低参数、例如 VDDPM、暖和期间的电池电压、冷却期间的充电电流等。   

    4) 4)在 PMID 上,有负载存在。但我已设置 PMID 模式控制设置=正常运行(IN 或 BAT)

      因此、根据我的说法、当电源出现时、充电电流不应被 PMID 降低。

      

    / Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的输入电流限制为100mA、您将无法获得350mA 充电电流。 这可能是您最初获得88mA 电流的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。

    您说-> 如果您的输入电流限制为100mA、您将无法获得350mA 充电电流。


    但它会提供350mA、当我经过一段时间后读取时、

    如何???

    我对此感到困惑-> 输入电流限制状态位处于活动状态、当器件主动限制 PMID 上负载的输入电流高于输入电流限制设置时、该位设置为1。  您回复另一个主题帖。

    因此输入电流限制设置是针对连接到 PMID 的负载电流或充电电流???

    /Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流和负载均由 PMID 供电、因此输入电流限制应高于充电电流加上 PMID 负载。

    请记住、充电电流读数基于充电电流设置和 ADC 的百分比读数。