This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:设计建议

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871353/tps27081a-design-recommendation

器件型号:TPS27081A

大家好

我想知道电阻值为4.7K 和47k 时、电流设计是否会有任何问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    您必须确保 R48大于或等于10xR47。 在您的情况下、它看起来是正确设置的。

    您的具体用例是什么? 我们的产品系列中可能还有其他器件可以更好地满足您的需求。

    为什么选择 TPS27081A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在为外部 PCB 供电时、我们需要一个负载开关。  

    此设计使用 TPS27081A 的原因 是、我们很少有此组件的完整卷带、因此我们希望在进行新的采购之前使用这些组件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。