This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:原理图审阅

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871408/tps54020-schematic-review

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件: TPS82085

你(们)好,先生  

随附的文件为 TPS54020/TPS82085  

请帮助查看原理图 e2e.ti.com/.../Power_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经了解了 TPS54020只有1条评论。 L、Cout 和补偿看起来是直接从应用部分复制的、对于这两种应用而言是相同的。 是否进行了计算以确保这些值有效? 我希望这些组件随不同的输出电压而变化。

    应计算 L 以设置纹波电流、为了在不同输出电压下获得相同的纹波电流、L 值将发生变化。 Cout 的大小应满足任何负载阶跃要求。 补偿将随 Cout 和输出电压的变化而变化。

    WEBENCH 或数据表方程可用于帮助计算建议值。 如果使用数据表中的补偿值公式、请确保使用基于所用 ILIM 连接的 GMP。 如果您对使用这两种方法中的任何一种有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Anthony