This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:校准问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889176/bq76920-calibration-issue

器件型号:BQ76920

大家好、 我正在开发的新电路板在 SRP 到 VSS 之间有~-1.5mV 的偏移。  920是否有问题? 我的校准有问题。 对于 CC_Offset、我确保流经分流器的电流为零...但由于 SRP 处存在偏移、我的计数达到100。 然后、在仿真100A 的放电电流(SRP - SRN = 10.0mV)时、产生的校准会使78350返回91A 的电流、误差约为10%???

SRP 处的-1.5mV 失调电压是否可接受?或者920的结果是否不正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    BQ76920将在 SRP 上具有较小的偏移量的情况下正常运行。  您提到的1.5mV 完全处于 SRP 的+/- 10mV 建议范围限值内。  CC 通常在低范围内具有很高的线性度、在极端情况下会有一些滚降。  您似乎没有使用太多范围、我希望 CC 具有相当高的线性度。  使用小值时、您可以检查电流增益校准上的计算或测量误差。