This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75468:NS 封装的热阻

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75468, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871306/sn75468-thermal-resistance-on-ns-package

器件型号:SN75468
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

大家好、

TI 能否在 NS 封装上为客户提供热阻值 Theta、JA 和 Theta、JC?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    遗憾的是、我们没有该封装+器件组合的热性能数据。

    我建议使用 D 封装数据。 NS 封装的热性能比 D 封装好。 因此、如果您使用 D 封装热性能数据进行设计、则 NS 封装不受热限制。

    这一趋势是一致的。 SN75468是 ULN2003A 的高电压版本、ULN2003A 上的 NS 封装的热性能比 D 封装好。