This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:LMR14020

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889444/lmr14020-q1-lmr14020

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020LMR14050

您好!

   我将 LMR14020 (HSOIC 封装)汽车合格 组件用于我的项目之一。以下输入为 Vin=6V 至16V;Vout=5V;Fsw=2.1MHz。 原理图如下所示

当我施加输入电压=6V 时。 对于0.5A 负载速率、降压输入引脚上的电压为5.18V;对于1A 、降压输入引脚上的电压为5.03V;此外、输出电压为4.866V (0.5A)和4.585V (1A)。 输入电压= 6V 时的开关频率如下所示

开关频率变为200KHz、而不是2.1MHz ( 我正在使用)。 开关频率是否会根据输入实际降低? 内部补偿电路是否存在任何误差。

我在6V 时的瞬态稳定性也有问题、而且我也无法获得所需的频率(1/20 fsw<Fc<1/10 fsw)。 下面附上了波特图。 请说明它是否在输入电压=6V 下工作。 如果是、它的开关频率和瞬态稳定性会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LMR14050具有压降特性、这将使 Toff 保持恒定、降低频率并延长其占空比。  

    当涉及压降条件时、不再是 PCM 模式。如果您想要获得所需的波特图、则需要让芯片在2.1Mhz 频率下工作、这意味着您必须升高输入电压。