This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:较低电流限制设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870372/tps54528-lower-current-limit-setting

器件型号:TPS54528

大家好、

TPS54528是一款5A 输出 IC。 是否有任何方法将过流保护设置为5A 或更低?
目前、过流保护功能在5.5A 的输出电流下运行、但我想在大约3-3.6A 的电流下运行。

例如。 如果 L1的电感减小、IC 内部的电流摆幅将增大、因此是否有任何方法可以设置 OCP?
假定在稳态运行期间、有必要对电气特性的变化做出响应、只要 L1降低。
任何建议都应受到高度赞赏。
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    感谢您的提问、我正在研究这个问题。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    抱歉、对于此器件、过流限制不可调节。

    此致、

    简森