This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:如何使用 UCC27524设计栅极变压器驱动器电路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27712, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889313/ucc27524-how-to-design-a-gate-transformer-driver-circuit-with-ucc27524

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27712UCC5350

尊敬的 TI 工程师

我想使用 UCC27524设计栅极变压器驱动器电路、该电路如下所示:

您能否提供任何应用文档来帮助我计算 R4、C2的值并设计栅极变压器

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 e2e、感谢您提出问题。

    您是否需要使用变压器进行电平转换和/或隔离?  我们提供了几种解决方案来替代栅极驱动变压器、从而减小解决方案尺寸并提高系统的可靠性:

    如果您只需要它进行电平转换、我建议您查看我们的 UCC27712、这是一款600V 结隔离式半桥驱动器。   

    如果您需要隔离和/或电平转换、还可以使用我们的隔离式栅极驱动器之一。 我建议您开始查看 UCC5350。

    如果这两者都不符合您的需求、并且您仍然希望使用变压器、您可以在本文档中找到更多信息:

    http://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    请参阅第38页的"7变压器耦合栅极驱动"一节。

    如有任何疑问、请告知我们。 如果没有、请按绿色按钮。