This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163开关频率-未测量预期值

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870607/lm5163-lm5163-switching-frequency---not-measuring-expected-value

器件型号:LM5163

LM5163的开关频率基于 Ron 电阻器:

Ron =输出电压(2500)/Fsw

我们使用39K 电阻器(经过验证和测量),并期望320KHz 开关频率,输出电压= 5V 。 (测得的输出电压为5V)

您是否能够在意外的 FSW 上提供任何输入? 这会影响 Vout pk-pk 纹波。  

下面的捕获是负载为5V,大约为0.2A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    您能否也提供 SW 波形。 它应该非常直接。 我想查看 SW 波形以了解此问题。 是对 TI EVM 还是定制的 EVM 进行测量。 您能否也提供应用原理图。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    听起来不错、请参阅下面的 SW 波形。 从 SW 波形可以看出、Fsw 为1/6us、因此大约为166KHz。  

    下面是原理图应用的截图。 R201的测量值为33k (这应导致 Fsw 介于300到400kHz 之间)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    从示波器捕获中、您似乎看到 SW 波形上出现双脉冲。 是真的吗?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Ankit。 SW 波形上似乎有双脉冲。  

    在 TI 论坛上、我在其他论坛中搜索有关 SW 和开关频率问题的信息、我遇到了这个特定的论坛、其中有一个在 FSW 上出现双脉冲的实例。  

    这仍然无法解决频率问题、该频率小于预期值。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/718953/2652829?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=switching%2525252525252520frequency%2525252525252520fsw#2652829

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、  

    我能够解决该问题。 在'COT 2类'工作模式下、我只能获得正确的频率、第一个反馈电阻器上连接一个100pf 电容器。 (CFF 电容器) 这也减少了我的纹波 Vpk-pk。 此外、减少"COT 2类"抖动中的谐振可降低输出纹波。

    我很满意我的问题已经解决、虽然我不确定 TI 是否应该在数据表中选择"COT 类型1"、因为我无法使用初始原理图中列出的值进行基准测试。