This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87330Q1EVM:[紧急]如何设置 I 2PHASE、SINGLE OUT?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87330Q1EVM, LP8733-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886085/lp87330q1evm-urgent-how-can-i-2phase-single-out-setting

器件型号:LP87330Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LP8733-Q1

我已经 发布了有关 LP87330Q1EVM BD 的问题。 但尚未发布、也没有任何回复。

问题是什么

 如何操作两相-一输出(仅使用 V0)设置?

请告诉我 LP87330Q1EVM 中的信息,您必须将什么重点放在什么地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 《使用 LP8733xEVM 和 LP8732xEVM 评估模块(修订版 A) 用户指南》和 LP8733-Q1数据表。

    EVM 用户指南第9页的原理图显示了 R1R2 R3电阻器决定了 FB0和 FB1引脚的接线方式。

     如图30所示。 单双相降压输出配置显示了如何为系统布线以实现单个双相输出。

    必须移除 R3、以使输出 VOUT_B1不直接连接到 FB1引脚。

    必须安装 R2、以便将 FB1连接到电容器 C3另一侧的 GND、即 FB0/VOUT_B0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的导游。 这对我很有帮助。

    但我检查结果是、

    适用于两相、单相输出

    1)如果 R3 (V1_Vout 线至 FB1引脚) 开路且 R2 (GND 线 FB 至 FB1引脚)短路= IN 运行、则 SW V1因未启用而锁存。 V1使工作切换无效。

      尽管 Iload 3[A](V0、V1每1.5[A])条件不起作用、但不能进行 V1开关(仅限 V0开关)

    2) 2)仅 R3 短接且 R2开路

     在这种情况下(@3[A] I LOAD、每个通道1.5[a})、它运行为两相。

    我无法理解这种情况。

    请重新检查两相单相输出运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否成功解决了此问题?  如何为您的应用配置 LP8733-Q1寄存器?  请注意 、BUCK0_CTRL_1和位4强制执行多相操作。  

    您能否确认当 R3开路且 R2接地短路时 FB0连接到输出电压且 FB1接地?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下 Brian 的回复。

     

    "

    图30. 单双相降压输出配置显示了如何为系统布线以实现单个双相输出。

    必须移除 R3、以使输出 VOUT_B1不直接连接到 FB1引脚。

    必须安装 R2、以便将 FB1连接到电容器 C3另一侧的 GND、即 FB0/VOUT_B0

    谢谢、此致、

    "

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。  硬件已经过正确修改、如果您对 通过 I2C 总线更改相位配置有任何疑问、请告诉我、如此处所述。

    此致、

    Chris