This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:2s 电池充电

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25155, BQ24230, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871021/bq24230-2s-battery-charging

器件型号:BQ24230
主题中讨论的其他器件:BQ25886BQ25155BQ25887

您好!

我有2节7.4V 180mAh 电池。 我提出了两种充电方式  

使用开关将两节电池并联、并使用1节电池充电器为其充电(类似于 https://42bots.com/resources/a-circuit-to-use-2-single-cell-li-po-li-on-batteries-in-series-and-charge-them-in-parallel/)

2.使用 BQ25886等2s USB 升压充电 IC  

有人能告诉我这两种方法中哪一种更有效?  

非常感谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到第一个链路是使用两个单独的锂聚合物电池、因此不适用于我的电池。

    不过、是否有任何方法可以平衡使用 USB 为2节电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    如果您要选择独立充电器、我建议您使用升压充电器。 如果您将电池拆分为3.7V 1S 2P、则可以对其进行充电器的唯一线性充电器由 I2C 控制、例如 BQ25155。 否则、大多数独立线性充电器通常会将1S 电池充电至 VBAT_REG 4.2V。  

    无论采用哪种方式、我都建议使用升压充电器、因为开关通常比 BQ24230等线性充电器更高效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    BQ25887是将提供电池平衡功能的 BQ25886的 I2C 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这将很好地满足我的需求! 与 I2C 控制相比、独立 IC 是否具有任何明显的优势?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我要说的是、独立设备的最明显优势是、它可以在某些设置中通过电阻器进行配置、而 I2C 设备通常需要一个主机设备、例如微控制器来配置相同或更多设置。