This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:DDR 终端稳压器是否是唯一能够灌电流的 LDO?

Guru**** 2641045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889227/tps51206-is-ddr-termination-regulator-the-only-kind-of-ldo-that-can-sink-current

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

我正在寻找一个 LDO、该 LDO 可从1.2V 输出电压中吸收至少300mA 的电流。 我发现 TPS51206和 TPS51200等 DDR 终端稳压器可以做到这一点、51206可以吸收大于51200的电流。 我不确定 除 DDR 终端稳压器能否灌入电流之外还有其他选项。

谢谢。