This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:最大 BQ25886的输入电压

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870699/bq25886-max-input-voltage-of-bq25886

器件型号:BQ25886

最大值是多少 BQ25886的输入电压? 我可以在"VBUS"上施加超过6.2V 的电压吗? 什么是"转换器不开关"? 最大值是多少 额定值是多少?

此致

KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    最大工作输入电压为6.2V。  如果您施加的电压超过该值、IC 的输入过压保护会关闭转换器。  VBUS 引脚绝对最大额定值为20V。

    转换器不切换意味着在自动化测试仪上、电感器被移除(因此被称为开环运行) 、并且所有引脚被保持在直流电压上以执行测量。

    SYS 引脚绝对最大额定值为12V、但其预期工作电压不会超过~9V 直流电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 最大值是多少 SYS 引脚的输出电流? 例如、SYS 引脚的电压为7.4V。 它可以将系统驱动约15W 吗?

    此致、

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    最大输出电流为2.2A。  在最大可能 SYS 电压~9V 的情况下、最大电势 输出功率为9V*2.2A = 19.8W。

    此致、

    Jeff