This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100设计问题

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870884/lm66100-lm66100-design-questions

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2412

大家好、

以下是有关 LM66100应用程序的一些信息。

电路工作原理:

电路      将包括2个独立电源:外部 USB 总线和外部电源。

2.      电源连接有3种可能的配置:

a)     仅来自 USB 总线

b)     仅来自外部电源

C)      来自 USB 总线和外部电源

3.      对于这三种配置,都需要以下保护类型:

a)     USB 总线反向电流保护

b)     针对外部电源的反向电压(也许还有电流)保护

我   的想法是为每个电源使用2个 LM66100、并在连接两个电源的情况下连接它们以实现电流共享

 

请根据上述要求建议如何连接2个 LM66100。

 

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    LM66100不能在两个源之间共享负载。 此器件只能用于两个源或两个源之间。 因此、将不满足您在#4中列出的要求。

    请参阅 LM66100数据表的第9节、查看双输入 OR-ing 的应用示例和拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐满足我要求的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    请查看以下文档: http://www.ti.com/lit/an/slua550/slua550.pdf

    我认为 TPS2412可能会有所帮助。 对于此器件的问题、我强烈建议提交新的 E2E 问题。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。