This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:交流分析

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870593/lm26480-q1-ac-analysis

器件型号:LM26480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26480TINA-TI

我下载了 LM26480的 TINA-TI Spice 模型。  但是、使用 LM26480_BUCK1瞬态模型无法使交流分析正常工作。  我们非常感谢您在这方面提供的任何帮助。  

珍妮·田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    您使用的特定 Spice 模型专为瞬态建模而设计、因此不适用于交流分析。 遗憾的是、对于该器件、似乎没有用于交流分析的 Spice 模型。 Brian 是此器件的专家、他可能会有一些附加信息。 他现已不在办公室,并将於明日返回。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    感谢您的快速响应。  我们是否可以通过任何方法来仿真 LM26480 buck1或 buck2电路的稳定性?   

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我不确定该器件是否有任何其他 SPICE 文件、找不到任何文件。 Brian 明天将能够更详细地回答这个问题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    对于 LM26480、我们同时提供 TINA-TI 模型PSPICE 模型

    为了实现稳定性、您需要测量增益裕度和相位裕度。 您应该能够向直流/直流降压转换器应用交流电源(测试信号)、并使用程序(TINA-TI 或 PSPICE)测量频率响应。 本白皮书第2页的图应能让您很好地了解如何设置仿真:

    轻松实现开关模式电源转换器补偿

    如果您仍有问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    很抱歉、打开 LM26480 BUCK1的 TINA-TI 模型后、我看到测试台已设置为进行瞬态负载阶跃分析。 如果您尝试通过交流分析来确定频率响应(增益和相位裕度)、则无法知道该模型是否正常运行。

    但是、有一个相对简单的测试可使用瞬态模型来验证稳定性:

    施加瞬时负载阶跃并确定输出端的"振铃"量。 如果降压稳压器在因施加的负载而下降后过冲所需的输出电压、或者如果波形在电压针对负载阶跃进行调节时发生振荡、则电路不稳定(未严重阻尼)。 如果电压只是下冲并恢复而没有任何"振铃"、那么它是一个稳定的电路。 移除负载时也适用同样的规则、但相反:稳压器自然会过冲、然后再次稳定至正确的电压。

    请参阅以下仿真中突出显示的区域:

    使用下图中的经验法则(来源):

    我要说的是、LM26480测试台设置了明显的相位裕度、这是因为负载阶跃没有过冲和振铃。 您可以通过强制电路进入不稳定情况(例如使用非常小的电感器)来查看振铃和过冲来验证这一点。 但是、PMIC 中的输出电感和电容指南通常确保电路在进行内部补偿时保持稳定。

    请参阅随附的 TINA 仿真(.tsc 文件)、我运行该仿真修改测试台并生成此结果。

    e2e.ti.com/.../snvmb54_5F00_LM26480_2D00_BUCK1_5F00_mod.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的解决方案。  我按照您的建议对我们的 LM16480电路进行了瞬态仿真。

    此致、

    Jenny