This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606电池额定值?

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871205/bq25606-bq25606-battery-rating

器件型号:BQ25606

大家好、

我正在为2节电池充电1100mAH、并联总额定值为2200mAh、bq25606充电器 IC 将发热。

我能知道问题吗?

使用 BQ25606为电池充电的最大额定值是多少?

请任何人帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pallati、

    目前还没有足够的信息来提供帮助。

    您的测试条件是什么?  

    输入源的输入电压和输入电流限制?  

    电池电压? 使用读取电池或负载进行测试?

    充电电流设置?

    您是否测量了 IC 和电感器的温度?

    您的电路板上有多少层? 以及有多少盎司。 铜?  

    您是否有任何波形、尤其是 SW 引脚电压、IBAT 电流、SYS 引脚电压和 VBUS 引脚电压?

    VSYS 上是否有负载?

    PMID 上是否有负载?

    根据您的原理图、您是否有一个热敏电阻连接到 TS 引脚与 GND?

    此外、根据此原理图、您的电路板布局是否会通过 VAC 或 VBUS 推送输入电流? 输入跟踪是什么样的?

    请记住、这是一款支持3A 电流的充电器。 除此之外、性能没有特点。

    此致、

    Joel H