This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:VIN 斜升速率限制

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871131/tps62260-q1-vin-ramp-up-rate-limitation

器件型号:TPS62260-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在设计其系统以应用 EN 引脚连接到 VIN 的 TPS62260-Q1。

此时、他们询问 VIN 斜升速率限制。

EN 引脚上的 VIH/VIL 最小为1V、最大为 0.4V。 这意味着未知

  电压区宽至0.6V。 我想是较慢的 VIN 运行速率

   考虑到瞬态时间、不会很好。

  我想我的假设是正确的吗?

2.如果您有、请澄清 VIN 斜升速率限制。

我只关注 EN 引脚阈值。 如果您有其他问题

   VIN 斜升速率较低、请告知我们。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    将 EN 连接到 VIN 是常见的做法。 我没有发现任何与 VIN 和/或 EN 压摆率相关的问题。  

    此致、

    Juergen