This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:开关稳压器的寿命(EOL)

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887339/tps62822-life-span-eol-of-switching-regulator

器件型号:TPS62822

您好!


我在  我们的项目中使用1.2V @0.72A 开关稳压器 TPS62822DLCR,您能不能共享此  1.2V @0.72A 开关稳压器的使用寿命(EOL)?


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipul、

    我将在内部进行检查、并将很快返回给您。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipul、

    请参阅随附的 TPS62822可靠性测试报告。 请告诉我所附数据是否 能回答您的问题。

    可靠性

    MTBF =故障间隔时间:=器件总测试小时数/故障

     

    FIT:时基故障:

    • 每109个器件小时的故障次数

    • 请注意、MTBF = 109小时/时基故障

     

    有关更多详细信息、请参阅 TI.com 可靠性术语

     

    BTW。 TI 提供的 MTBF 和 FIT 数据基于125°C 环境温度下1000小时的标准化数据。

    要计算 您的应用的 MTBF、 您可以使用以下链接降低该值。

    TI.com 上有一个称为 温度变化 FIT 的降额工具 、您可以使用该工具。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../TPS62822DLCT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipul、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 请随时发布您的其他问题。

    此致、

    Excel