This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1的电流能力值

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871206/lp5912-q1-current-capability-value-of-lp5912-q1

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5912

LP5912-Q1的电流能力值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya S1、

    LP5912的额定使用电流高达500mA:

    请注意,支持500mA 负载电流的能力是热性能的函数。功耗为(VIN-VOUT)*ILOAD

    功率耗散乘以 TJA 有助于估算裸片结温。  

    我希望这能回答你的问题。