This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:反馈电阻器值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, PMP30545

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871188/ucc28742-feedback-resistor-values

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: PMP30545

我想知道电阻值 R10和 R11是如何相对于反馈电路得出的。

它为什么与栅极电阻器值 R12类似  

请提供这方面的解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    感谢您关注 UCC28742反激式控制器。

    该电路是 PMP30545参考设计、适用于多输出、非隔离式反馈应用。  您引用的三个电阻器(R10、R11、R12)都是"占位器"组件。  这些参数通常不是必需的、但包含在 设计中 、以便在证明电路优化优势的情况下为将来的值调整提供灵活性。  它们的值当前设置为零、这是因为没有发现有必要进行优化或 尚未尝试进行优化。  

    如果由于寄生电感和电容而导致开/关开关产生过多振铃、R12处的几欧姆电阻将为栅极驱动环路提供阻尼。

    Q2和 Q3形成仿真光耦合器的电流镜(通常用于隔离式反馈设计)。  R10和 R11是发射极桥臂中的增益-去生成电阻器、用于降低镜片中的电流增益。  这种安排的设计注意事项超出了本论坛的范围、 但网络搜索应会导致引用此主题。

    此致、
    Ulrich