This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:VEN &放大器;IEN

Guru**** 2522150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888985/tlv733p-q1-ven-ien

器件型号:TLV733P-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

 

VEN (HI)[最小值]:如果0.9V 或更高、0.9V 被识别为 HI。

VEN (LO)[最大值]:如果0.32V 或更低、则0.32V 被识别为 LO。

上述识别是否正确?

如果正确,如果0.32 ~ 0.9V 会发生什么情况?

 

IEN

当 VEN = 5.5V 时、IEN 为0.01μA μ A。

当 EN = 0V 时,最大电流值是多少?

当 VEN = 0V 时,您是否有变化数据?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    您的理解是正确的。 超过0.9V 时、器件肯定会被启用。 低于0.32V 时、器件被禁用。 这两个值之间的区域未定义。 这意味着它可以被启用或禁用。  

    IEN 是进入使能引脚的泄漏电流。 如果 VIN = 0V、这也应该为0。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我回答我的客户。

      

    此致、

    高志林