This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:降低输出噪声的最佳解决方案?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871312/tps23751-best-solution-to-reduce-output-noise

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP11254

您好!

我们设计了一款利用 TPS23751PWP 的新产品。 原理图和布局与 PMP11254参考设计非常相似。 我们获得的测试结果与参考设计中包含的测试结果一致。 现在、为了满足连接到此电源的器件的规格、我们需要最大限度地降低输出噪声。 小于10mV 就足够了。 通过使用第二级 LC 输出滤波器、可以实现简单有效的解决方案。 对于这种类型的控制器、我们必须考虑哪些稳定性问题?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    如果在输出端添加另一个 LC 滤波器、阶跃响应将发生变化。 反馈网络针对电流输出电容/电感进行了优化。  

    因此、您还需要重新设计反馈网络、至少要重新设计极点和零点。  

    以下应用手册中有一节介绍了如何设计反激式的反馈网络、可帮助您计算所需的值:

    http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师