This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:短路测试时 BQ76940出现故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871350/bq76940-bq76940-failure-while-short-circuit-test

器件型号:BQ76940

您好!

我们开发了具有 BQ76940和 ST 微控制器的 BMS。 问题在于、当我们进行短路测试时、AFE 发生故障。

您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilan:

    您没有提到 BQ76940发生故障的方式。  原理图中有2个常见问题:

    1. 功率滤波电容器 CF 太小
    2. 滤波电阻 RF 和 RC 太小

    这两种情况都会导致电源滤波电容器在短路期间放电、从而导致器件在 SCD 计时器到期之前失去 VC5X 上的电源。 FET 未按预期关闭。  请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第3节图3和相关文本。  使用较短的 SCD 延迟时间还有助于在 SCD 期间保持器件的工作电压。  将 CF、RF 和 RC 的建议值与数据表进行比较。  在短路事件期间检查 VC5X、以查看其是否仍然高于 VSHUT、以查看这是否是问题所在。

    另一个需要注意的方面是 MCU 中的恢复代码。  确保 MCU 的恢复速度不会太快、电压才能恢复正常、FET 也不会冷却。

    如果这不能帮助解决问题、请发布有关观察结果和故障的更多说明。

    今年仍将完成“瞬态”主题