This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060Q1保护特性

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, TIDA-01167, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888923/lm5060-q1-lm5060q1-protection-features

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好!

我对 LM5060-Q1有一些疑问、请查找以下问题

是否具有反极性和负载突降保护功能?

使用此 IC 可保护的最大高侧负载是什么?

这是汽车级吗?如果他们的任何 IC 都具有高侧负载保护功能、并且能够承受高达80A 的高电流、请提出建议?

4.我购买了 LM50Q1的评估板,该 EVAL 板是否具有反极性 保护?

此致、

Rudraprasad.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rudraprasad、

    LM5060-Q1是 一款汽车级高侧开关、可支持反极性、负载突降保护。   有关更多详细信息、请参阅 TI-design www.ti.com/.../TIDA-01167。 标准 EVM 不能提供 反极性、负载突降保护。

    负载是多少? 应用用例? 和最终产品?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应、

    我们正在为非公路用车开发车身控制模块,我们的模块可以驱动电感、电容和电阻负载。 对于我们使用的外部 MOSFET,负载容量高达80A,该 LM5060q1是否可以保护外部负载? 他们是否有任何热管理建议?   

    谢谢、此致、

    Rudraprasad.v   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rudraprasad、

    感谢您提供详细信息。

    LM5060-Q1 提供过压、欠压保护。 借助并联 FET、控制器可以支持更高的电流。

    LM5060适用于不需要精确电流感应但需要某种级别故障保护的应用。 示例是电源路径中的电感或阻抗限制短路条件下电流上升的应用。 请参阅 数据表中的8.1.5过流故障。

    此致、Rakesh