This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302 μ A

Guru**** 2587025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870205/ucc256302-ucc256302

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC28180

我将 UCC256302与 PFC IC UCC28180,配合使用

I find it cannot startup.μ A

the fig above FYI.CH3 for VCC,and CH2 for RVCC;μ A

could you have similar design?μ A

and give me some tips for the trouble.μ A

thanks.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我建议您首先使用 Excel 设计工具仔细检查您的设计。  Excel 设计工具可在以下链接中找到。  

    其次、还有一份应用手册、其中讨论了 LLC 转换器的典型设计指南。  它回顾了最常见的设计问题及其解决方法。  以下链接将为您提供应用手册。  我建议您对此进行回顾。

    为了确保 LLC 转换器正常工作、需要正确选择初级磁化电感。  以下链接将带您查看一份应用手册、其中介绍了如何执行此操作。  

    我还建议订购可在以下链接找到的评估模块。   您可以将 IS 用作参考、以查看 UCC25302所有引脚的信号应是什么样的、并将其与您的设计进行比较。

    如果此信息不能帮助您解决问题。  请根据您的输入和输出功率要求作出响应。  原理图和已完成的 Excel 工具以供审阅。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LLC 器件还可以, 并尝试将400Vdc 输入连接到 LLC 器件,结果是正的。

    问题是正 PFC (UCC28180)、而 UCC28180 VCC 是 UCC256302 VCC 的线性 电路。

     您是否有类似的应用? 也许 是 LLC IC startup current is not enough.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议单独评估 PFC 级、以确保其正常  如果无法正常工作、可通过以下链接使用 Excel 工具检查您的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题 VCR 波形在空载时异常、而其他负载正常。  你有意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有正常和异常波形?

    这是否会导致转换器无法工作?

    此致、