This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:关于 UVLO 引脚@TPS61201

Guru**** 2507795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888926/tps61201-about-uvlo-pin-tps61201

器件型号:TPS61201

你(们)好

我有疑问。

在"引脚功能"表中、显示"如果未使用、则必须连接到 VAUX "。

另一方面、在数据表 P1中、UVLO 引脚连接到 Vin 引脚。

为什么它们是不同的?

此致。

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    将此引脚连接到 VIN 意味着 UVLO 设置为0.25V。 连接它 VAUX 可能会导致 UVLO 降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    感谢您的快速回复。

    我们在后续条件下使用该器件。

    输入电压:1.5V x 3 (使用电池)

    输出电压:3.3V

    输出电流:最大50mA

    UVLO 连接至 Vin (不使用 UVLO)

    电池和输入电压之间的连接由开关控制。

    在这种情况下、Vin 与 GND 之间发生电路短路。

    我认为这个问题是由将 UVLO 连接到 Vin 引起的。

    因为、当我通过分压器电阻器设置 UVLO 时、不会发生这种短路。

    但是、我认为从您的答案来看、这种连接不是问题。

    您是否有关于此问题原因的信息?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    我认为您应该为您的应用选择降压/升压转换器、而不是升压转换器。 因为 VIN 可能高于或低于 VOUT、具体取决于电池状态。 降压/升压转换器可以大大提高效率并延长电池的使用寿命。

    当电池和 VIN 之间的开关打开时、您能否共享 VIN 和 VOUT 波形?  

    为什么在电池和 VIN 之间添加这样的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    谢谢、我明白了。

    我会向客户推荐反向升压转换器。

    >当电池和 VIN 之间的开关打开时,您能否共享 VIN 和 VOUT 波形?  

    ⇒抱歉、 我们只被客户询问有关此问题的问题、因此没有波形数据。

    我希望您仅在存在类似情况时共享信息。

    >为什么要在电池和 VIN 之间添加此类开关。

    ⇒目的是打开/关闭应用程序。

    此致、

    太泰塔玛