This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:使能引脚上的电阻器忘记了

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870793/tps63070-forgot-resistor-on-enable-pin

器件型号:TPS63070

你好。

我最近完成了使用 TPS63070稳压器的设计。 遗憾的是、我忘记在使能引脚上添加电阻器、并将其直接连接到输入端。 我是否需要对我的设计产生任何问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、


    感谢您使用我们的器件!

    您可以共享您的原理图吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 遗憾的是、我目前无法访问我的 CAD 文件、因此我明天必须回到这里、我可以提供稳压器 PCB 布局的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个具有专用接地平面和电源平面的4层 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是、我无法在接下来的几天内上传原理图、我重新上传了上面的图片、并添加了原理图中可以找到的所有其他信息、希望这有所帮助。  

    关于 PCB 布局:我被引用的是最小钻孔直径、这使我无法在 PGND 引脚附近添加额外的过孔、并使电感器的花哨连接成为 EVM 板布局中可以看到的限制。 此外、电感器制造商建议保持端子之间没有任何接地不良的区域。 因此、我尝试使用覆盖 VSEL、FB2和 PS/S 引脚的覆铜来建立正确的 PGND 连接、这些引脚无论如何都需要接地。 为了保持 GND 偏移较低、我直接在器件的 GND 引脚上连接 AGND 和 PGND、老实说、我不确定这是不是一种合理的方法。 如有任何建议,将不胜感激。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚对高频干扰很敏感。 因此、建议使用10k 电阻器。 但是、VIN 和 GND 之间的输入电容为10uF、非常靠近器件、因此您应该可以正常工作。

    您的布局对我来说还行、GND 连接合理、10uF CIN/cout 非常靠近器件且布线较短。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    感谢你的答复。 我将继续并组装一个电路板、以查看是否一切都按预期工作。

    祝你度过美好的一天!