This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:实际 VIN 范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871283/tps61169-actual-vin-range

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

大家好、

  根据数据表、"借助额定电压为40V 的集成开关 FET、TPS61169是一款可驱动串联 LED 的升压转换 器"、因此我认为 TPS61169可在输入电压低于40V 时正常工作。现在、我要在输入电压= 12V、输出电压= 36V、输出电流= 0.333A 时使用 TPS61169。 TPS61169可以在这种情况下工作吗?

此致、

黄威斯利

电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

      不能、您无法输入超过5.5V 的电压。 如果 Vin=12V、您可以选择 TPS61165。

    此致

    肖恩