This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:热分析

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, CSD18503Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869651/lm5141-q1-thermal-analysis

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD18503Q5A

您好!

我们将 LM5141-Q1稳压器用于24V 输入和5V 输出,输出电流额定值为20A。 数据表中建议的 MOSFET (SQJ850EP)在热分析中失败。

您能不能指导我们了解该稳压器和 MOSFET 的热特性、还能建议使用任何其他具有较高额定值的 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    请提供更多详细信息:

    1.输入电压24V 变化范围

    开关频率、建议低于500kHz

    最大持续负载电流

    4.最高环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.Vin - 16-24V、容差为5%

    我们计划1MHz

    最大持续负载电流-20A

    4.50°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    请在您的设计中尝试以下 MOSFET:

    CSD18503Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFETTm、单路 SON5x6、4.3m Ω

    您可以从 fsw=400kHz 开始、然后逐渐增加频率、直到控制器 Tj 和 FET 温度达到最大限制。  

    B R

    Andy