This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:为应用选择合适的降压转换器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62143, TPS62142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888771/tps62143-selection-of-suitable-buck-converter-for-application

器件型号:TPS62143
主题中讨论的其他器件: TPS62142

大家好!

在我的应用中、我使用3S2P 锂离子电池为电路板供电。 电池具有最大 充满电后电压约为12.6V 至13.5V、完全放电后电压约为7.5V。

此外、在没有锂离子电池的情况下、我还设置了跳线、以便使用来自移动电源或外部电源的5V 电压。

稳压器输出的5V 输出或移动电源/外部电源的5V 输出应为某些板载电路供电。 然后、该5V 电压将转换为3.3V、以用于微控制器和其他板载电路的运行。

最大 预期电流约为1A。 实际上、它甚至会小于1A。 在安全方面、我将使用可驱动2A 输出电流的稳压器。

我找到了符合我要求的降压/升压稳压器 TPS630701 (5V 固定输出版本)和降压稳压器 TPS62143。

请此处的专家建议哪一个更适合我的要求来完成工作。

此致、

Raghavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavan、

    您是否需要5V 和3.3V 稳压电压?  如果您只需要3.3V 解决方案、TPS62143就更简单了。  如果您同时需要这两者、则可以将 TPS630701与 TPS62143结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我需要5V 和3.3V 电压。

    如上所述、我想使用 TPS62143从锂离子电池获得5V 电压。

    对于3.3V、我希望使用 TPS79633、其输入为5V、可从 TPS62143获得。

    PL 确认此方案是否正常。

    根据数据表、TPS62143提供5V 固定输出并驱动高达2A。

    对于3.3V 输出、TPS62142是正确的部件。

    此致、

    Raghavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续执行上述方案。 TPS62143与 TPS79633。

    谢谢你