This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:关于 DRV0006A 和 DRV0006D 封装之间的推理

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885536/tps61165-about-deference-between-drv0006a-and-drv0006d-package

器件型号:TPS61165

您好!

关于 TPS61165上的封装、我的客户提出了一些问题。

(问题)

・数据表中介绍了两种封装信息(DRV0006A 和 DRV0006D)。

但这两种信息看起来几乎相同。

每个封装信息之间有何差异?

(我认为 DRV0006D 的发布时间似乎晚于 DRV0006A。)

他们在设计时应参考哪种封装?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

       DRV006A 采用 SOT23-6封装、而 DRV006D 采用 QFN 封装。 它是不同的。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢你的答复。

    在数据表中、

    SOT23-6封装为 DBV006A。 (第29页)

    QFN 封装为 DRV006A 和006D。 (第32页)

     

    我的理解是正确的?

    那么、DRV0006A 和 DRV0006D 之间有什么不同的点?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

      它应该是相同的、形成一个技术点、没有区别。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已将您的答案通知给我的客户。

    感谢您的大力支持。

    我将关闭此主题。

    此致、

    TAO_2199