This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066EVK:LM25066EVK 连接问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870606/lm25066evk-lm25066evk-connection-issue

器件型号:LM25066EVK

我收到了一个带有 FT2232H 微型模块的 LM25066EVK 评估板。 FT2232附带一个10引脚适配器、可连接到 LM25066EVK 的 J1。 但是、微型模块和 EVK 板的引脚排列相反。 引脚1连接到引脚2、引脚3连接到引脚4等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    我们发现的问题是此软件狗上的连接器焊接在电路板的错误一侧。 如果我们将其焊接回到正确的方向、则软件狗开始按预期工作。

    如下图所示、

    • 图左侧所示的电路板上的连接器焊接方向错误
    • 图右侧所示的电路板具有焊接方向正确的连接器

     

    我们已经采取了纠正措施、所有新 EVM 应将连接器焊接在正确的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答。 我是否有人可以联系我、为我提供正确的软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请在 https://ticsc.service-now.com/csm 上提交新的支持请求