This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:预充电功能检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888542/bq25703a-pre-charge-function-check

器件型号:BQ25703A

您好,

我们评估 了 bq25703A,我们在系统中使用2节电池。  

在使用5V USB type C 电源输入时、您能否检查在电池放电时是否可以使用预充电?

谢谢

Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pei、

    "放电不放电"是什么意思? 您是指"过度放电"吗?

    在该充电器上、当适配器存在、LDO 模式处于激活状态且 VSRN 电压(即电池电压)< VSYSMIN 电压(来自 SystemMinimumVoltage ()寄存器)时、会发生预充电。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、我指电池过度放电。

    如果在 USB 输入为5V 的情况下2节电池为7.4V、可能会发生预充电、您是否可以使共模加倍?

    谢谢

    Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pei、

    是的、仅当 VSRN (VBAT)< VSYSMIN 设置(由 CELL_BATPRESZ 引脚定义)且 EN_LDO 位处于活动状态(默认处于活动状态)时才会发生预充电。

    这与 USB 输入电压无关、因为这是一个降压/升压充电器。

    此致、

    Joel H