This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:5V 至4.5V@50mA 低噪声、低 IQ LDO 的建议

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886590/tlv755p-suggestion-for-5v-to-4-5v-50ma-low-noise-low-iq-ldo

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:LP5907

您好!

请建议我们使用5V 至4.5V 低噪声低 Iq LDO。 电流要求不会超过50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Punit、

    根据 您的要求、我认为 LP5900或 LP5907器件是我的两大建议。  

    在这里 、您可以看到我为此产品搜索设置的筛选器、以防您在探索此应用的器件时想要更改其中的任何一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的回答。

    我已经查看了 LPS5900和 LP5907的数据表、其中说明 VIN=(VOUT (NOM)+ 1V)(7LP5907-Q1 第7页)

    因此、为了生成4.5V 输出、我们需要5.5V 输入、我的理解是否正确?

    如果上述问题的答案是肯定的、则电路板上只有5V 电压可用。

    谢谢、此致、

    Punit Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Punit、

    使用1V 的净空(Vin 到 Vout)测量各种规格是相当标准的、但不需要为正常运行留出这么多的余量。 LP5907在250mA 的满负载下的压降最大值为250mV、因此只要输入电压和输出电压之间的压降为250mV、LDO 将进行调节。 因此、在您的情况下、从5V 变为4.5V 意味着您将始终进行调节。