This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:我可以将 BQ25713B 与 BQ25970搭配使用还是需要使用 BQ2589x?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ25713B, BQ25890, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885532/bq25713b-can-i-use-the-bq25713b-with-the-bq25970-or-do-i-need-to-use-the-bq2589x

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25970BQ25890BQ25713

大家好、我正在设计一款具有 BQ25970开关电容快速充电器的便携式100W USB-C 移动电源。 我想知道 BQ25713B 是否适合用作 BQ25970的充电控制器、或者我是否必须使用 BQ25890。 我计划为2个 USB c 端口使用2个双向降压/升压转换器、以便为电池充电或放电至100W OTG。 这将不需要 BQ25890上的其他降压和升压转换器。 BQ25713B 似乎对我的应用更有用、因为它具有电源路径管理(PTM)、双向降压/升压和系统功率监控器、因此我更喜欢使用该 IC 而不是 BQ25890。

您能否确认 BQ25713/B 用作 BQ25970的充电控制器、以便我可以购买评估套件并开始开发或开始查看其他选项?

我要问的第二个问题是、实施双向降压/升压电池充电器的最佳方法是什么、以便两个 USB-C 端口都可以为电池充电或对负载放电? 我是否应该使用2个 BQ25713B (每个端口1个)? 或者、如果我仅使用1个 BQ25713B 作为系统功率监控器/电池充电器并对另一个 USB-C 端口上的负载使用单独的降压/升压转换器、我会更好吗? 由于只有1节电池、只要 USB-C 端口都可以访问、我实际上只需要1节双向降压/升压转换器。  

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于您的第一个问题、BQ25713应该能够取代 BQ25890。 BQ25890的原因是它是一款集成式 NVDC 型充电器。 BQ25713是一款非集成式 NVDC 型充电控制器。 由于 BQ25970依赖于所管理的输入电压源(在 PPS 感应中)、因此无法调节单独的系统电压。 因此、BQ25713是调节系统电源轨的理想选择、同时还能以高电流充电。

    对于第二个问题、您能否绘制一个您所需内容的方框图? 您需要双输入、双路降压/升压充电吗? 这是否会使功率/充电电流加倍? 提供充电电流的两个充电的主要问题是电压调节。 只要一个充电器进入 CV 环路、而另一个充电器未进入、它就会导致环路之间发生战斗。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    下面随附了移动电源的简化方框图。 我想使用具有 PPS 规格的移动电源的两个 USB-C 端口来控制来自两个 USB-C 端口的两个加热元件的温度(100W 时为1个、70W 时为两者)。 我还希望能够通过 USB-C 端口为电池充电、并通过 BQ25713B 的 PTM 进行直通式充电。 只要有多路复用器选择我认为应该正常的通道、任何时候只有1个端口将从交流/直流适配器供电、以便为电池充电。 第二个降压/升压转换器的重点是能够同时通过两个 USB-C 端口灌电流。 这样、我可以同时从两个端口、2部手机/笔记本电脑或任何组合为两个加热元件提供70W 功率。 由于两个降压/升压转换器都在管理两个 USB-C 端口、因此我可能会使用 MCU 的 LDO 或单独的降压/升压来提供系统电源。

    我没有在方框图中添加 MCU/AP、因为在没有看起来凌乱且卷积的情况下、我无法用当前软件叠加线路。 MCU 将与电量监测计、降压/升压控制器和具有 I2C 的 TCPC 通信、我相信它将使用 GPIO 与多路复用器通信。 在此图中、我包含了来自 Qorvo 的 ACT2861、作为符合 USB 3.0 PPS 的独立降压/升压转换器。 这样,我就可以使用 PPS 规格来控制带 VDM 的加热元件的温度,以限制电流和电压。 如果我对 TCPC 进行编程、以便在灌电流连接到任一端口时提供单向降压/升压优先级、那么当连接拉电流时、这将始终使双向降压/升压转换器可用于电池充电。

    我要问的另一个问题是、我是否需要第二个充电控制器来同时实现两个 PPS 输出、 我是否需要放置某种负载功率补偿 IC、以确保两个端口或电池按照规定输出正确的功率并考虑整个系统的降额?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我想我对您的方框图仍然有点困惑。 您将展示电池提供的单向降压/升压转换器、但输出显示它是双向进入和退出多路复用器。 您的70W 负载是否在 Type-C 端口上或系统中的其他位置未显示?

    我还想澄清的是、BQ25713上的 PTM 模式不能充电。 在这种情况下、您需要改用 BQ25970。 实际上、您很可能会让 BQ25713同时提供系统轨调节和充电结束控制、而 BQ25970基本上只能在具有 PPS Type-C 输入的 CC 区域中运行。  

    如果您希望有两个 PPS 输出、我建议2个 BQ25713都在反向 OTG 模式下运行、这意味着您的电池将为两个 PPS 轨供电、但您只能依靠一个充电控制器+ BQ25970进行充电。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我在下面附上了一个更新的方框图。 两个 USB-C 端口将是双向端口、能够在单个端口上输出100W 功率、或在两个端口上分别输出70W 功率。 其中一个 BQ25713将提供系统电压、BQ25970将处理电池充电。 我正在尝试使用一个为负载输出100W 功率并为电池输入45W 功率的系统来实现直通充电。 我想知道您认为哪种方法是最好的方法。

    我想、要么可以使用45W USB-C 充电器为电池输入45W 功率、然后将负载的功率升至100W、要么可以使用100W USB-C 充电器并将电池的功率降压。 我认为使用100W 充电器进行直通充电似乎更可行、但也更昂贵、并且只需使用5A 电缆。 当45W (3.3-9V 3A)输入仅为3A 时、我不确定如何为连接的灌电流提供100W (20V 5A)。 我认为降压/升压控制器只会提高电压而不是电流、因此我不确定它是否能够在我的应用中将45W 升压到100W。 您能否提供一些有关我如何使用45W USB-C PD PPS 充电器实现直通充电以及是否有方法实现此目的的见解?

    对于电源路径管理、多路复用器和 MCU 作为主机是否起作用、或者是否有其他器件可以简化此设计? 此外、BQ25890是适用于 BQ25970的充电控制器、还是将电流限制为5A?

    感谢您的帮助!

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的耐心:

    我想我会感到困惑的是、您希望在右侧的一个输入端口上输出100W 功率、或在右侧的两个端口上输出70W 功率。 这将由电池通过充电器提供给这些端口中的一个(100W)或两个(70W)、对吧?  

    但是、您随后会提到以下内容:

    [报价用户="Ben Rosenberg"]我正在尝试使用一个为负载输出100W 功率并为电池输入45W 功率的系统来实现直通充电。

    因此、您希望能够为其中一个输出提供100W 功率、并为电池充电提供45W 功率;我这么说是正确的吗?  

    如果是这样、您现在在方框图中的实现将是正确的、但如果可以、我将概述电流:  

    蓝色迹线表示正在充电(通过 BQ25713和 BQ25970闪存充电器、这两个充电器来自45W 电源、而红色迹线将处于 OTG 模式、从而提供100W 输出。 请务必注意此配置的两个方面: 1) 1)您的所有充电电流可能实际上都将返回并流经第二个 BQ25713、并通过红色线迹提供该电流;2)您可以拥有2个70W 端口、因为一个端口在充电时会消耗功率。

    另一个需要注意的问题是、您需要使用 PPS 作为45W 电源(为蓝色走线提供电源)、以便将其与 BQ25970配合使用。 降压/升压充电器在充电时无法调节 BQ25970闪存充电器的输入电压、因此需要从蓝色线迹获取 USB Type-C 适配器的输入电压。

    很明显、如果没有蓝色迹线、您可以通过在 OTG 模式下驱动两个 BQ25713来获得2x70W 输出。

    此致、

    Joel H