This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:用于替代 LTD950-50R 的 Wurth 解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887476/tps23755-wurth-solution-for-replacing-ltd950-50r

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

您好!

我有  一个基于 TPS23755EVM-894的设计。  有人可以向我发送 Wurth 解决方案吗?

建议从 Wurth 获取的替换件为749119112。

Nico de Pender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、  

    感谢您的提问。  

    我将立即向您发送一份 E2E 好友请求。 请接受、我将在私人消息中分享有关建议与 TPS23755搭配使用的 Wurth 变压器的详细信息。  

    谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐的 Wurth 变压器是一种特殊产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、  

    推荐的 Wurth 变压器(以及 EVM 上使用的 Linkcom 变压器)专为与 TPS23755搭配使用而设计、采用初级侧调节(PSR)拓扑、以便充分利用此 IC/拓扑组合的优势。 这包括从 反馈网络中移除光电耦合器+反馈电路、以减小解决方案尺寸和 BOM。  

    如果您更喜欢采用次级侧调节方法并使用现成的变压器(尽管这需要您的设计中的光电耦合器+反馈网络)、那么我建议使用 TPS23753A。 PMP8803 在12V/3类设计中采用 TPS23753A、您可能会对此感兴趣。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师